This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298171/ucc28070-ucc28070

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: PMP40261

你好……

我能否为 UCC28070 交错式 PFC 获取较新版本的原理图 Altium 或 OrCAD 原理图文件? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn 博士、  

    您能否指定  您请求原理图文件的电路使用 UCC28070?  是300W EVM 还是其他设计?   
    此外、"...newer version..."的意思是什么?  您是否已经具有较旧版本的原理图并发现自那时起已进行了一些更改?

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。。。 我们计划使用 UCC28070构建4kW PFC。 我们没有找到任何采用  UCC28070的4kW 的原理图设计。 我们已经有了2kW 旧版本的原理图、我们将其作为参考... 请提供使用 UCC28070构建4kW PFC 的原理图。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn 博士、  

    我搜索到的只有一个参考设计:PMP40261、这是一种半无桥设计、远没有4kW 附近。  

    另一方面、可以参考设计。 只需调节功率和控制元件并调节对其控制的补偿、它就可以用作任何功率级别的基础。  

    4kW PFC 的原理图与2kW PFC 的原理图相同;只是元件值不同。  通过重新设计使流经每个交错相位的电流增加一倍、您自己的2kW 设计可作为4kW 的参考功率。  可以按照之前的设计方法来生成新值。  

    另一种方法是将两个现有的2kW 单元 与互连的控制器简单地并联、如 UCC28070数据表的图18 (第8页)所示。  这种布置将需要外部同步信号来保持控制器的频率相同并处于正确的相移。  无需重新设计功率级、所有组件均 可随时获取。  

    此致、
    乌尔里希