主题中讨论的其他器件: PMP40261
你好……
我能否为 UCC28070 交错式 PFC 获取较新版本的原理图 Altium 或 OrCAD 原理图文件? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Glenn 博士、
我搜索到的只有一个参考设计:PMP40261、这是一种半无桥设计、远没有4kW 附近。
另一方面、可以参考设计。 只需调节功率和控制元件并调节对其控制的补偿、它就可以用作任何功率级别的基础。
4kW PFC 的原理图与2kW PFC 的原理图相同;只是元件值不同。 通过重新设计使流经每个交错相位的电流增加一倍、您自己的2kW 设计可作为4kW 的参考功率。 可以按照之前的设计方法来生成新值。
另一种方法是将两个现有的2kW 单元 与互连的控制器简单地并联、如 UCC28070数据表的图18 (第8页)所示。 这种布置将需要外部同步信号来保持控制器的频率相同并处于正确的相移。 无需重新设计功率级、所有组件均 可随时获取。
此致、
乌尔里希