This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:设计指南

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11254, TPS23751, PMP20220, TIDA-00617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299268/tps23751-design-guide

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件: PMP20220、PMP11254、 TIDA-00617

大家好、

我们是否有一个设计指南关于功率,输入电压,输出电压,频率?谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    通常、PoE 输入为37-57V。 根据客户应用的不同、输出电压为3.3V 至24V。 Fsw 通常为250kHz。

    请查看以下使用 TPS23751的参考设计:

    PMP20220

    PMP11254

    TIDA-00617

    TPS23751EVM

    此致、

    帝昂