This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:启动时间计算

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299365/ucc28c42-start-up-time-calculation

器件型号:UCC28C42

符合产品说明书、带有

Rstart= 420k Ω、CVDD= 120uF,  

计算出的启动时间为7秒。 我无法理解该计算。

根据 RC 时间常数、启动时间大于60秒。 如何计算? 是否有人可以解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请说明计算在哪里、哪一页和哪一份文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不管您是否相信、考虑到 IC 开启最大15.5V UVLO 且输入为85VAC、仿真显示它确实需要7秒才能启动。