This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:EV2400连接到上部计算机后无法更改寄存器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298782/bq4050-registers-cannot-be-changed-after-ev2400-is-connected-to-the-upper-computer

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ76952

大家好、

1) 1)由于未使用 TS2、报告了 TS2开路错误(但在启用 PF D 中 TS2为1)。 这可以防止以后对寄存器设置进行修改、并在写入和读取后自动恢复。  

2) bq76952可配置为检测错误、但不能打开/关闭充电和放电管。 bq4050是否有类似功能?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您能否在另一个主题中发布 BQ76952问题? BQ76952由不同的团队(BMP)提供支持。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的提醒、请查看下面的链接2):

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299237/bq4050-charge-and-discharge

    您能帮助查看这里的1)吗?

    [报价用户 id="496057" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298782/bq4050-registers-cannot-be-changed-after-ev2400-is-connected-to-the-upper-computer "]

    1) 1)由于未使用 TS2、报告了 TS2开路错误(但在启用 PF D 中 TS2为1)。 这可以防止以后对寄存器设置进行修改、并在写入和读取后自动恢复。  

    [/报价]

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    让我们继续在另一个方面的支持、 线程

    此致、
    何塞·库索