This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:器件建议查询

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, LMR43620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297153/tps63700-device-recommendation-inquiry

器件型号:TPS63700
主题中讨论的其他器件:TPS65131LMR43620

您好!

我的客户正在查找满足以下条件的器件。

 - VIN=5V , VOUT =+15V AD -15V , 500mA

1.一个封装中是否有能满足上述条件的功率设备? 请推荐它。

2.如果没有一个封装支持,请推荐一个输入电压分别为+15V 和-15V 的产品。 他们倾向于选择能够设计到最小封装面积的产品。

3.如果有一款产品输入电压为15V,输出电压为-15V( 500mA ),请推荐。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    恐怕最合适的器件 是 TPS65131、单个器件即可支持+15V 和-15V、但最大输出电流无法达到500mA。 请发布包括 TPS65131在内的新话题、以便 TPS65131的专家可以回答您的问题。

    对于+15V 输入、-15V 输出(500mA)、您可以将降压转换器用作反相降压/升压转换器。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您的答复。

    您可以推荐用于 +15V 输入、-15V 输出(500mA)的最佳器件吗? 如果可能、还请提供示例应用。

    客户首选采用小型封装且支持高工作温度的产品。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我将为此把它分配给 WV Buck 团队。 谢谢。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    您是在寻找降压转换器还是模块?

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    客户正在寻找  +15V 输入、-15V 输出(500mA)的解决方案? 如果可能、还请提供示例应用。

    客户首选采用小型封装且支持高工作温度的产品。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    这听起来不错。 如果您需要转换器、可以在应用中使用 LM63615或 LM63625。 请查看此 应用手册 、将器件配置为负电压输出。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢你的帮助。

    我研究了您推荐的 LM63615、并在 TI.com 上找到了以下简介。

    LMR43620是较新的版本、封装更小。

    可以将 LMR43620作为可以应用与 LM63615相同应用手册的器件向客户介绍一下吗?

    Br、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、相同的应用手册应独立于其他细微的注意事项(主要是数据表中电压范围和电流限制的差异)。 您还可以 将此应用手册用作将转换器转换为反相降压/升压转换器的通用指南。  

    谢谢!

    约书亚奥地利