This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:需要设计和 TINA TI 仿真支持

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290922/ucc28950-need-design-and-tina-ti-simulation-support

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951TINA-TI

大家好、我是 Hari。 我正在设计具有中心抽头的相移全桥同步整流器(PSFBSR_CT)。  

我使用 TINA TI 设计工具进行仿真。 1kW PSFBSR_CT 的允许 slum277a TINA TI 仿真设计和 UCC28950数据表、具有  

VIN=210V - 410V、标称 Vin=355V、Vo=40V 至55V 设计规格。 我计算了所有设计参数并进行了仿真。 但我没有获得所需的结果。 我将得到 Vo=11.5V 、而 I load =约5A。

实际上需要 Vo=48V、Io=20.833。

您能否帮助了解有关使用 TINA TI 仿真工具进行详细设计和仿真的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我观察您的波形时 、输出似乎从12V 衰减 、占空比看起来为0%。

    如果您的电阻分压器设置为48V、您应该要求100%占空比。  我首先要检查您的电压反馈、以确保设置正确。  在 SLUM277A 中、包括电阻器 R6、R7、R1、R2、R9 C3和 C4组成。  SLUM277A 专为12V 输出而设计、由于您的输出未超过12V、这可能是您的问题的一部分。

    另一个可能出现的问题是变压器匝数比可能也不正确。  您可能也需要检查这一点。

    以下链接将带您进入应用手册、说明 如何在相移全桥中使用 UCC28950进行设计。  此信息用于设计 SLUM277A 600W 设计。  应用手册中有一个指向 Excel 设计工具的链接、该工具使用与应用手册中相同的计算。  我建议使用应用手册和 Excel 设计工具来检查您的设计和计算结果。 然后在必要时修复设计并重新运行仿真。   https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还有其他问题吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike O'非常感谢您的答复。  在 SPRACT 277A 中、我重新计算了所有设计参数、并使用 Excel 设计工具进行了验证。 但仍然没有获得所需的结果。 还验证了变压器匝数比。 会有什么问题。 如何选择   R2和 R6电阻器?  

    2.如何给负载电阻值 Po=1kW 和 Vo=48V 在下图中.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以给我发送 Excel 和 Tina 文件吗?  我想回顾一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1kW_5F00_DC_5F00_DC_5F00_Design.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike O'非常感谢您的答复。 请找到 Excel 文件和 TINA 文件。 我仍然获得以下结果。 不需要。

    e2e.ti.com/.../4503.1kW_5F00_DC_5F00_DC_5F00_Design.xlsx

    e2e.ti.com/.../48V-dc_5F00_dc-1kWPSFBSR.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike O'、您能否共享 UCC28950/UCC28951 TINA-TI 瞬态模型(SLUM278A.ZIP (98KB)- TINA-TI Spice 模型)。

    我无法打开(解压 Zip 文件后)  SLUM278A.ZIP (98KB)- TINA-TI Spice 模型(瞬态模型)。 这对我的设计验证很有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并将尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经查看了 SLUM278A 并且同意不加载此文件。  该型号不应该已发布、我将请求从 TI.com 中删除它。

    Tina 模型的相关内容。  SLUM277A.TSC Tina 启动模型是瞬态模型。  我们还在 PSpice 模型中发布了 SLUM169。   https://www.ti.com/lit/zip/slum169

    对于与不工作的模型相关的不便、我们深表歉意。

    我仍在查看您的 Excel 文件和 Tina 模型、我们会尽快答复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是想让你知道,我仍然在做这项工作。  我根据您的 Excel 设计文件修改了 SLUM277A。  我附上了它供您参考。

    e2e.ti.com/.../48-V-1-kW-DC tsc

    变压器 T2修改为具有3:1的匝数比和3mH 的 Lm、与 Excel 设计文件中的类似。

    我运行仿真、尽管变压器 T2设置为3:1、但实际上还是291.94V/38.91V = 7.5:1。  出于某些原因、该模型不允许按3:1修改此值。  这就是仿真中的输出无法达到调节的原因。  请参阅下面的波形。

    对于此设计中的 CS 波形、对于相移全桥、它们看起来也不正确。  我将与建模团队联系、看看他们是否可以为您进一步了解这一点。

    关于使用 UCC28950来设计 PSFB、自2010年以来、许多应用工程师都发现应用手册 slua560和 Excel 工具参考在进行这些设计时非常有用。  应能够继续使用这些工具来设计您的电源转换器。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike O'非常感谢您的答复。 我参考了您经过修改的设计。

    即使通过改变输入电压(210V 至410V)、输出电压也不会发生变化。

    在修改后的仿真中、输出不稳定在48V。 且输出电压从41V 降低。 它不是恒定的。  

    2、修改后的设计中漏电感被认为是90uH。 如何进行计算、以及在计算振荡电路频率时、 分流电感(Ls)将是多少?

    为什么我们需要选择90uH 漏电感?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了您的询问,正在审查中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    变压器的漏电感通常是磁化电感的3%、这也是选择90uH 作为变压器漏电感的原因。

    Tina 变压器模型似乎有问题、这就是输出没有达到调节的原因。  正如您指出的、变压器应该将电压3降低到1、但事实并非如此。  我也发现了这种情况。

    我将把该问题转至 PSpice TI 建模团队、他们可以帮助您解决变压器模型的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Design Soft 可以提供有关变压器的更多详情。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要哪种类型的变压器细节?

    即使通过改变变压器匝数比和输入电压也不会进行调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    我模拟了 SLUM277a 参考设计、并能够观察到 VM1、VM2、VM3和 VOUT 中的持续变化、因为变压器比一直变为1:1

    我没有对负载或激励进行任何其他更改。 Sugali 所需的电路是否在 UCC28950的运行技术规格之外、以及这些限制是否为模型的一部分?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:感谢您的答复。 将变压器匝数比更改为1:1后、我的输出也没有变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sugali、

    是的、考虑到之前的努力、我并不希望这些工具能够正常工作。 这就是为什么我问 Mike、模型是否有一些硬性限制。

    大卫