This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:TPS25970ARPW 变化进入闭锁状态而不是自动重试

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299587/tps2597-tps25970arpw-variation-going-into-latch-off-instead-of-auto-retry

器件型号:TPS2597

您好!

我已经实现了 TPS25970ARPW、以在1.3A 下提供过流保护。 当静态电流介于1.28和1.32A 之间时、该器件会进入限流模式;但是、如果负载超过此电流值、则该器件会锁存、并且在执行下电上电后才会恢复。 这是意外的、因为器件看起来处于自动重试模式、直到某个点锁存并关闭。  我附上了器件原理图供参考。

欢迎就发生这种情况的原因提出任何建议或意见。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    您的标称 VIN=12V 吗? OVLO 下降到12V 以下。 它应高于标称 VIN。  

    在器件突然关断时发生过载等事件期间、VIN 可能会出现振铃。 器件可能会进入 OVLO、但直到 VIN 下降至低于 OVLO 后才会恢复。

    OVLO 下降应高于标称 VIN。  

    此致

    G·库纳尔