This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:我可以在哪里下载闪存到 MSP432E401Y 芯片中的源代码或二进制文件?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, TPS6594EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295541/tps6594evm-where-i-can-download-the-source-code-or-binary-that-flash-into-msp432e401y-chip

器件型号:TPS6594EVM
主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y、、 UNIFLASH

您好!

我们 手头有一个 MSP432E401Y EVM 板、我想知道我们是否可以将该板用作 USB->IIC 控制器、如果可以、可以在其中下载源代码或二进制文件?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    刷写`acctrl.0.3.0.3b.bin`后、PMIC GUI 仍然找不到任何可用端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试执行以下步骤:

    1. 下载 BSL Scripter  并在 PC 上的 C:\ti\中进行安装。 (单击此处)
    2. 将提供的脚本(scriptDFU.txt)和源文件(aevm_1_0_3_6.txt)复制到 C:\ti\BSL-Scripter 中。
    3. 使用 USB 电缆将 EVM 连接到 PC
    4. 在 C:\ti\BSL-Scripter 中、打开 BSL-Scripter.exe。
    5. 在新命令窗口中,键入"scriptChrisDFU"。 TXT 以闪存 MCU。
    6. 断开 USB 电缆以移除 EVM 电源。
    7. 通过插入 USB 电缆、重新启动 EVM。
    8. 验证 EVM 是否与 GUI 配合使用

    e2e.ti.com/.../6825.aevm_5F00_1_5F00_0_5F00_3_5F00_6.txt

    e2e.ti.com/.../scriptDFU.TXT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的答复。

    我尝试了 xds110 USB 和 RJ45附近的一个、它们都无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    很抱歉、如果这种方法不起作用、我建议使用 TPS6594EVM ('1212或'1111、没关系)并将此 EVM 的 I2C 线路连接到您具有 TPS6594的电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    该 txt 通过 uniflash 工具下载到闪存。

    我找不到该驱动程序、您可以在此处连接该驱动程序吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有该驱动器。 如果我之前介绍的方法不起作用、请使用其中一个 PMIC EVM 连接到电路板。  

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、其他成员可以通过 MSP432E401Y EVM 连接 PMIC。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122293/tps6594-how-to-connect-msp432e401y-and-scalable-pmics-gui-on-pc

    使用您的方法的前提条件是什么? 是否需要先下载引导加载程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    对于您引用的帖子、与该板的通信没有问题。 PC 在 COM 端口中识别该板、GUI 识别 MSP432 EVM。  

    客户收到我们提供的板、其中加载了与 GUI 配合使用所需的软件/固件。 我们不再支持此方法。 请使用 TPS6594EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从 可扩展 PMIC 的 GUI 用户指南中了解到这一点、现在您告诉我它不受支持。

    www.ti.com/.../slvubt8b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    我不知道您为什么无法成功加载 MSP432的固件。 如果您所尝试的步骤不起作用、我强烈建议您获取 TPS6594EVM -该 EVM 已在板上集成了 MSP432、该板已经预先加载了正确的固件、 因此、您只需插入 USB 电缆、即可与 GUI 进行通信。

    遗憾的是、除了已经提出的建议外、我们无法通过任何其他方式帮助您调试 MSP432 EVM。

    此致、

    马特