This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:在定制设计中加载 petalinux 时 Zynq UltraScale+复位- UVLO 标志

Guru**** 2767495 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299321/tps650864-zynq-ultrascale-resets-while-loading-petalinux-in-custom-design---uvlo-flag

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

尊敬的所有人:

我们有一个将 Zynq UltraScale+和 TPS6508641作为电源块的定制设计。

电路板正常加电、TPS 的所有电压都正常、但一旦我们开始加载 bit 文件并尝试启动 ARM 块、它就会自行重启。

我们连接了一个 USB2ANY 以便读取 TPS 寄存器、我发现重启的原因是 UVLO、据我所读、当 VSYS 引脚接收到5.6伏的电压时会发生这种情况。

我们将 VSYS 引脚直接连接到12V、我在加载过程中使用示波器检查了该电压的值、该电压值从未下降。

您是否知道此问题可能来自哪里? 如需任何进一步的信息、请告诉我!

Br、

安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    1. 请分享您的原理图和布局。 如有必要、我可以设置私人消息空间。
       
    2. 重新启动后、您是否可以共享完整的寄存器转储? 我希望在重新启动后看到寄存器0x05以及寄存器0xB2到0xB6中的数据。
       
    3. 您是否在尽可能靠近 PMIC VSYS 引脚的位置测量12V 输入?

    4. 在重新启动之前、您是否看到 LDO5P0或 LDO3P3有任何问题?

    此致、

    詹姆斯