This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A 双向运行

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299314/ucc2897a-ucc2897a-in-bidirectional-operation

器件型号:UCC2897A

我想知道 UCC2897A 是否可以同时支持双向操作。 如下图所示、我能够正向模拟它。   如果负载是正向灌电流、则400V 输入电压会降至14V 左右的电压。 类似地、如果负载是源、我希望在反向升高电压。 您能否提供一些有关这方面的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不支持、UCC2897A 无法支持双向能量流。 您需要额外的控制器来形成反向能量流、因为 UCC2897A 只能控制正向能量流。