请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61178 大家好、
是否有任何升压转换器因使用低值自举电容器而损坏的案例信息?
我们的客户在 TPS66178上使用100pF 自举电容器、且输出电压约为2V。
使用条件如下。
输入电压:5V
输出电压:14V
输出电流:20mA
我认为这是因为自举电容器太小、导致高侧 SW 变得不稳定、并出现一定程度的损坏。
是这样吗?
此致、
teritama