This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063的温度特性

Guru**** 2577005 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297896/ucc28063-the-temperature-characteristic-for-ucc28063

器件型号:UCC28063

您好!

我们使用 UCC28063进行 PFC 控制、现在我们 进行了  高温和低温循环测试(-40℃ -50℃)、但当我们完成循环测试时、某些 UCC28063受损、

我们有 A-B-A 测试、问题是跟进器件、损坏率为10%;

请参阅以下 schematci dragram 并请告知是否有任何错误,谢谢。

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-PFCKZ-UC2806X.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经收到您的询问,正在审查中, 我很快会再答复您。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了数据表、并在建议的-40°C 至- 50°C 工作温度范围之外测试器件。

    的对器件的应力超出了建议的工作温度范围。  我建议您在建议的工作范围内使用器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们设置温度:高温:50℃ 和低温:-40℃、但不设置-40℃ 和-50℃。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我错过了该主题。  我会回顾并返回给您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您发生10%的器件故障时、设计中还有哪些故障?

    器件发生故障的确切测试条件是什么?

    什么是 A-B-A 测试?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们 进行了高温和低温老化测试、然后出现了10%的故障率、

    A-B-A 测试是我们 将故障设备安装在良好的电路板中、 故障设备伴随着故障情况、

    谢谢、这是验证过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您告诉我有关 A-B-A 测试的信息。

    下面还需要回答其他几个问题。

    当您发生10%的器件故障时、设计中还有哪些故障?

    器件发生故障的确切测试条件是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    没有其他测试只是高温和低温测试、50℃ 测试后会发生10%的器件故障、因此我们感到意外

    由于运行条件是 Ta 最大值=Ta、因此为什么器件出现故障125℃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    唯一不能通过 UCC28063的器件是?

    除了替换 UCC28063之外、发生故障的设计是否在没有对任何其他电路进行任何修改的情况下正常工作?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、UCC28063是唯一出现故障的器件、我们 不会 修改 任何其他 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、导致器件失败的原因是某种类型的电气过载。  在温度测试期间如何损坏器件。  不确定此时的情况如何。  但是、测量 器件引脚和接地之间的阻抗可能有助于我们确定出现了什么问题。

    您能否测量好器件的引脚与接地之间的阻抗并记录阻抗?

    那么、 您能否测量不良器件的引脚在引脚和接地之间的阻抗?

    共享您获取的数据?

    此致、谢谢。