This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS53685:[常见问题解答] TPS53685和 TPS536C5的 PMBus 地址设置

Guru**** 2640745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS536C5, TPS53685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299685/faq-tps53685-faq-pmbus-address-setting-for-tps53685-and-tps536c5

器件型号:TPS53685
主题中讨论的其他器件:TPS536C5

TPS53685和 TPS536C5支持通过两种方法来设置 PMBus 地址。

  • PD (引脚检测)

使用 PD 方法时、首先我们必须知道"PD_PMBus_address"。  PD PMBus_address 是应用 PD 方法时 PMBus 地址的初始基本设置。

默认 PD_PMBus_address:

TPS53685:3Fh

TPS536C5:5Fh

RADDR 将提供偏移。

PMBUS_ADDRESS = PD_PMBUS_ADDRESS +偏移量

  • NVM

将大于15k 欧姆的 RADDR 视为打开,您可以直接更改配置文件中的 PDBUS_ADDRESS。

示例:使用 TPS536C5、PMBus 地址为60h

  • PD
    1. 让 RADDR 为511 Ohms。 (5Fh+1 = 60h)
    2. 将"PD_PMBUS_ADDRESS"更改为60h、并使 RADDR 为0欧姆。

  • NVM
    1. 在配置文件中设置 RADDR >15k 欧姆,并设置 PMBus_address。