This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050在空载短路保护后、DMOS 会在恢复延迟时间过期之前重新打开。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295256/bq4050-bq4050-after-no-load-short-circuit-protection-the-dmos-is-reopened-before-the-recovery-delay-time-has-expired

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

您好

使用 BQ4050进行的客户设计在空载短路测试中、发现在进行保护后、DMOS 在达到恢复延迟条件之前反复断开。 这样做的原因是什么?

原理图和测试如下所示:

CH2:DMOS 的 VDS 短路波形 CH4:短路电流波形

请帮助检查它。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    "空载短路测试"是什么意思?  

    如果我理解正确、他们是在没有负载的情况下测试短路吗? 电流意味着电流是0A?

    请确认以上内容并共享设置。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose

    感谢您的答复。

    您的理解是正确的。 客户在没有负载的情况下测试短路。  gg 文件如下所示:

    e2e.ti.com/.../I0519A.gg.csv

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    它们是如何测试短路的? 它们是否直接将 PACK+/-短路?  这很危险、如果之前没有测试短路保护功能、可能会损坏 FET 和器件。  

    建议使用负载开始测试短路、并降低 OCD 阈值以进行测试。 这样可以查看 FET 是否正常工作。

    如果问题仍然存在、请在加载测试时共享该日志文件。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose

    感谢你的帮助。

    OCD 阈值为8A、FET 功能正常工作、整个电池组正常工作。 问题不在这里。 更换 BQ40Z50后、此问题消失。

    客户报告说、此问题100%出现在不同项目中、并不是由有缺陷的单个芯片引起的。

    我建议他们使用 EVM 进行相同的测试。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    好主意。 让我们看看该 EVM 的结果是什么。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我在业务部门做了更多的挖掘。 请参阅设计人员的以下评论。

    "

    通过与设计团队交谈并查看代码、电量监测计似乎可能会在 ASCD 之后再次进行短路测试、以检查短路事件是否仍在发生。 这可能已在 BQ40Z50固件中与 BQ4050代码相比进行了更改。 这是对给定操作有意义的唯一情况、硬件无法恢复硬件保护。

    "

    BQ4050的行为与 BQ40z50略有不同。 它会执行2个尖峰以确保故障存在。

    此致、
    何塞·库索