This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:BQ79600采用八个 BQ79616、当堆栈以32字节读取电池电压时、SPI Rdy 将变低以使通信退出

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299468/bq79600-q1-bq79600-with-eight-bq79616-when-comannd-stack-read-with-32bytes-to-read-cell-voltages-the-spi-rdy-will-go-low-make-the-communication-out

器件型号:BQ79600-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好、TI 团队、

     我使用的是配备八个 BQ79616的 BQ79600、每个 BQ79616配备16节电池、 当我发送 包含32字节的堆栈读取命令来读取电池电压时、SPI Rdy 将变低、使通信掉电、但当我发送8字节时、它会起作用、发生什么情况?

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shen:

    蓝色线是 BQ79600的 Com HP、还是紫色线是 BQ79600的 RX? 在 COMHP 上执行 stack read 命令之后似乎没有响应。 第八个616是否接收并响应堆栈读取命令?

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复、蓝色是 SPI 的 CLK、 紫色是 MOSI。