This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:省电模式和电感器选择

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294580/lm5177-power-save-mode-and-inductor-selection

器件型号:LM5177

您好!

对于宽范围输入电压、8V-55V 和12V/25A 输出、建议使用 Excel 设计工具1.1uH、但即使使用3.3uH、LM5177也无法在48V 时进入省电模式。

在输入电压为48V 时、省电模式可以在4.7uH 下正常工作。

BU 对此有何评论?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    感谢您使用 E2E 论坛和支持 LM5177。

    您能否也将计算器文件与您的设置共享。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    给你。

    e2e.ti.com/.../PTB4-of-LM5177-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-V1_5F00_0_5F00_5.xlsm

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    感谢您共享该文件。

    我需要2-3天的时间来调查并返回。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我试图找到器件能够在不违反规范的情况下正常工作的设置、尤其是  

    给出了一些限制。

    因此、对于这种宽电压范围和高功率、单相将产生大量损耗、双相设计是可以的。

    此致、

     斯特凡