This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63625-Q1:运行 PSPICE 稳态参考电路(未修改)存在错误

Guru**** 2560120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289972/lm63625-q1-running-pspice-steady-state-reference-circuit-unmodified-has-errors

器件型号:LM63625-Q1

我需要为我的客户运行一些仿真。 我需要在几天内完成这些内容、因此这非常紧迫。 我从库元素 LM63625中打开参考电路、使稳态原理图成为根、使稳态仿真曲线处于激活状态、然后运行。 仿真结果与原理图页面中的图像不匹配、出现了奇怪的双脉冲效应。 我非常小心地从 TI 重新下载参考设计、但未做任何修改。  

您能帮助确定正在发生什么情况吗? 至少要验证是否有人可以看到相同的问题?

谢谢。

M·皮珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在运行此版本的 PSPICE:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关将仿真结果与参考原理图中图像进行比较的更多信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还将其发布到仿真、硬件和系统设计工具-内部论坛、  主题 ID:  1290094

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我们在研究这一点。  您的运行条件是什么?

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我要结束本次课程、

    我们将离线处理此问题。

    谢谢!

    约书亚奥地利