This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:电池供电系统负载开关出现问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298390/tps22976-problem-with-load-switch-for-battery-powered-system

器件型号:TPS22976

嗨、TI!

我们有一个非常小型的电池供电设备、它将由电压为3、3V 到4、2V 的小型锂离子电池供电。

我们需要使用按钮开启器件、但在器件使用期间、微控制器的 GPIO 会保持开启器件。

过去、我们有一个或门和单通道负载开关。 为了减少 PCB 上所需的空间、我们决定选用 TPS22976N、而不是 OR-Gate + Loadswitch。

SW1将对 ON1施加 VBAT (3V 到4、2V)。 负载开关将打开、VBAT_SWITCHed 将向 LDO 馈送、以打开 MCU。

SYS_ON 将被 MCU 上拉至高电平、高达3、3V。 按钮被释放、通道1将关闭、而通道2将携带电流。

我选择了 没有输出放电的 TPS22976N 版本、因此 应该可以将通道连接在一起、因为无法使用反向馈送 VIN>= VOUT。

所有电容器均为 MLC、额定电压至少为25V。

这可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julius:

    欢迎使用 e2e!

    不错的用例。 这应该没问题、但我要 提醒的一点是、两个通道使用相同的 CT 电容器-一般情况下、如果两个 ON 引脚同时变为高电平、这是可以的。 但是数据表没有规定 CT 引脚为高电压而通道被禁用时的行为、因此我不能保证不会损坏 CT 驱动器。 如果您决定继续使用此器件、我建议为每个通道使用单独的 CT 电容器。

    但是 、您也可以使用2xTPS22992、与 TPS22976的3mmx2mm 相比、每个封装均为1.25mmx1.5mm 、它具有更低的 Iq、更低的 Rdson 和一些额外的功能、如 PG 所需。

    请告诉我、我是否可以在这两种解决方案中提供更多帮助。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Patrick、我已经根据您的建议修改了原理图、使用了两个电容器。

    祝您度过美好的一天!