您好!
你好!
我想询问 这两款 LM5069MM-2/NOPB - LM555CMX/NOPB 是否有任何方法可以验证这两款部件是否符合或测试
IEC60601-1-2 4.1、第8.10节中的表9。
我们目前正在测试设计、但在这些 2个频带(盒装)。
提前感谢您。

此致、
罗萨利诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Avishek:
感谢您花时间支持我解决这个 EMI 问题。
LM5069通过 UVLO 引脚在这些频带关断(栅极关闭然后重启序列)。 该 DIS 网络连接到 LM5069的 UVLO 引脚、
器件的热插拔连接的元件。

我们在检测电阻上使用电阻分压器方法、不确定如何添加会影响配置的电流限制的10欧姆串联电阻。
24V VIN 上还有陶瓷电容。

再次感谢您。
此致、
罗萨利诺