This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:器件建议查询

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298048/tps65131-device-recommendation-inquiry

器件型号:TPS65131

您好!

我的客户正在查找满足以下条件的器件。

 - VIN=5V , VOUT =+15V AD -15V , 500mA

是否有能够在一个封装中满足上述条件的功率器件? 请推荐它。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    Iout 是500mA 总电流还是每个电压轨需要?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    对于每个电源轨、都要求500mA。

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    TPS65131可能是此处的最佳选择、但-15V 电源轨可能无法支持500mA 输出电流。

    请参阅数据表第6页的图6-2和第7页的图6-4。

    tps65131.pdf

    Br

    帕特里克