Other Parts Discussed in Thread: UCC28740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28740 您好,
客户使用此芯片设计、但无法开始、请检查附件以帮助回答问题。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rhea:
1. UCC28740处于故障模式、Vdd 会在 UVLO_ON 和 UVLO_OFF 之间上下上升。 这可能是因为 V_HV 输入电压不够大、无法启动器件。 您可能需要增大 V_HV 电压、或减小 C_Vdd 电容器、或减小 RS1和 RS2比率、以便器件以如此低的电压启动。
2.有关 UCC28740的设计配置、我建议使用计算器设计 Excel 电子表格(请参阅下面的链接)。 您只需输入电压规格(输入和输出)、计算器就会为您提供所有设计参数。
谢谢你。