This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:低功耗嵌入式项目的负载共享电路

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504, BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299062/bq25125-load-sharing-circuit-for-low-power-embedded-project

器件型号:BQ25125
主题中讨论的其他器件:BQ25570BQ25505和 BQ25504

大家好、我正在尝试开发一种低功耗嵌入式系统、它主要由3.7V 可充电锂离子电池和二次能量收集电路(低功耗)供电、以便同时为电池充电。  

我想用一个负载共享电路(具有电源路径管理系统的电池充电器)、它还具有一个集成 LDO/降压/升压电路、可提供高达500mA 的2.5-3.3V 恒定负载。

我的系统大部分时间都处于睡眠模式、并且在射频传输期间仅使用最大电流(高达150mA)。  

是否有任何产品可以满足这些要求? 我非常初次接触电池管理系统(BMS)设计、因此非常感谢为我的项目提供的所有帮助。  

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供几款充电器、有助于满足您的系统需求。

    BQ2512x 系列器件提供  具有集成降压转换器的充电器、可提供所需的负载电流。 它们还集成了负载开关/LDO 轨、可为您的系统提供额外电源。

    BQ2515x 系列器件提供类似的充电功能、仅集成了一个 LDO 轨、可支持高达150 mA 的负载。

    在能量采集方面、我们提供 BQ25504、BQ25505和 BQ25570、其中最后一个也包含一个集成的升压充电器。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:  

    从能量收集充电器来看、BQ25570似乎只能提供高达100mA 的输出负载电流。 BQ2512x 是否适合用于能量收集?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于能量收集、这取决于应用的输入源。 BQ25570具有升压转换器的优势、因此即使采用低 VIN 也可为电池充电。 如果您所期望的输入电压高于电池电压、则 BQ2512x 可以适用于您的应用。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我实际上将使用压电能量、所以 我猜测它将处于毫伏范围内? 因此、我将需要 BQ25570来实现低 VIN 充电。 但是、我的应用还包含射频模块。  在传输期间使用150mA。  

     在这种情况下、电池是否有可能接管并提供高电流?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在高电流短路事件期间、电池可以接管以提供所需的高电流。 请务必记住、BQ25570能够从低至100mV 的 VIN 收集能量、但需要600至700mV OC 输入电压才能进行冷启动。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳