主题中讨论的其他器件:TPS65131、 LMR43620
您好!
我的客户正在查找满足以下条件的器件。
- VIN=5V , VOUT =+15V AD -15V , 500mA
1.一个封装中是否有能满足上述条件的功率设备? 请推荐它。
2.如果没有一个封装支持,请推荐一个输入电压分别为+15V 和-15V 的产品。 他们倾向于选择能够设计到最小封装面积的产品。
3.如果有一款产品输入电压为15V,输出电压为-15V( 500mA ),请推荐。
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在查找满足以下条件的器件。
- VIN=5V , VOUT =+15V AD -15V , 500mA
1.一个封装中是否有能满足上述条件的功率设备? 请推荐它。
2.如果没有一个封装支持,请推荐一个输入电压分别为+15V 和-15V 的产品。 他们倾向于选择能够设计到最小封装面积的产品。
3.如果有一款产品输入电压为15V,输出电压为-15V( 500mA ),请推荐。
谢谢你。
JH