This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109:具有相同功能的替代产品

Guru**** 2557800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2105, LM2005, LM5109B, LM5109, LM2101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299545/lm5109-alternative-product-with-same-functionality

器件型号:LM5109
主题中讨论的其他器件:LM2101、LM2005、LM2105

大家好、

我的客户正在寻找 LM5109BSD/NOPB 的替代产品。 您能给我推荐的产品吗? 如果有一个功能相同、价格更便宜的驱动器、我将不胜感激。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taito、

    感谢您关于 LM5109B 的问题。

    客户是否对此产品有任何问题、或者他们是否只是在寻求对新版本进行更改并降低成本?

    他们是否需要引脚对引脚(P2P)器件?

    对于采用4mm x 4mm SON 封装的 P2P 器件、我们有:

    LM5109BSD/NOPB - 8V UVLO、外部自举二极管、1A - 0.368/1ku 美元

    UCC27284DRMR - 5V UVLO、集成自举二极管、3A - 0.481/1ku

    UCC27289DRMR - 8V UVLO、集成自举二极管、3A - 0.481/1ku

    UCC27211ADRMR - 8V UVLO、集成自举二极管、4A - 0.663/1ku

    大家可以看到、对于 P2P 产品、LM5109的性价比很高。

    最近发布的一个非常具有成本效益的新产品系列是 LM2x0x 器件。 这些器件采用 SOIC-8和 SON-8 (2x2)封装、具有各种引脚排列配置以及带和不带集成自举二极管的引脚排列配置。

    LM2101 - 8V UVLO、外部自举二极管、0.5/0.8A - 0.190/1ku 美元

    LM2005 - 8V UVLO、集成型自举二极管、0.5/0.8A - 0.220/1ku 美元

    LM2105 - 5V UVLO、集成自举二极管、0.5/0.8A - 0.220/1ku 美元

    该系列产品中还有其他带有反相逻辑和关断引脚的配置。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔