This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:VC1、VC2和 VC3 RC 滤波器电阻-从100欧姆增加到300欧姆

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298180/bq40z50-vc1-vc2-and-vc3-rc-filter-resistance---increase-from-100-ohms-to-300-ohms

器件型号:BQ40Z50

您好!

我希望你们做得好。

至于连接到 BQ40Z50 BMS IC 的 VC1、VC2和 VC3引脚的电阻器、 为了保护本质安全、我想将电阻从100欧姆增加到300欧姆、以便限制故障情况下可以施加到 IC 的功率。  

推测增加电阻会降低 IC 观察到的电压。 您能否就引脚 VC1、VC2和 VC3消耗的电流量提供建议、以便我了解潜在的压降影响。 这种建议的更改是否可以采取或应避免将电阻调整为300欧姆?

非常感谢您提供的任何指导。  

此致、

乔·德威特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    关于 VC1、VC2和 VC3线路上电阻器的增加、我认为这只会影响电路的电芯平衡、因为所有保护和故障场景流程都由 SRN 和 SRP 引脚处理。 但是、在下面所示的阈值内将电阻器从100欧姆增加到300欧姆、但会由于电流减小而减慢电池平衡速度。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    非常感谢大家提供反馈和介绍增加电阻对电池平衡功能的影响。 听起来很不错、我会和我的团队一起拜访、我们会权衡增大电阻带来的好处与影响、但看起来我们确实可以灵活地增加电阻以解决与本质安全相关的问题。

    此致、

    乔·德威特