主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO2、
我认为、 编程期间有器件损坏了、因为该块大小大于32字节、并且/或者没有对完整器件进行编程。 这些部件已经 用工具进行了精确的侦察,但现在却没有。
有没有办法恢复这些器件?
硬件工作正常、因为我在同一总线上仍然有一个编程/验证的程序。
使用如下电阻:
USB 转 GPIO2
TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.10.1脚本流道和 SMBus/I2C/SAA 工具
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我认为、 编程期间有器件损坏了、因为该块大小大于32字节、并且/或者没有对完整器件进行编程。 这些部件已经 用工具进行了精确的侦察,但现在却没有。
有没有办法恢复这些器件?
硬件工作正常、因为我在同一总线上仍然有一个编程/验证的程序。
使用如下电阻:
USB 转 GPIO2
TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.10.1脚本流道和 SMBus/I2C/SAA 工具
您好
Fusion GUI 不支持 UCD9081。
请使用以下 GUI 并确保将 USB-TO-GPIO2的速度设置为100KHz 并且禁用 PEC
https://www.ti.com/tool/download/UCD9081-EVM-GUI
此致
颐和
我使用的是从 SMBusI2CScrptForm 生成的 CSV 批处理文件。
I2CWrite、0xC02E02
I2CWrite、0xC0308010
I2CWrite、0xC032DCBA
I2CWrite、0xC0308010
I2CWrite、0xC03220202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
I2CWrite、0xC030A010
I2CWrite、0xC03220202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
……
I2CWrite、0xC03000E0
I2CWrite、0xC032DCBA
I2CWrite、0xC03000E0
I2CWrite、0xC03200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
I2CWrite、0xC03020E0
I2CWrite、0xC03200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
……
I2CWrite、0xC02E00
我认为问题不是"太忙"、但我如何知道我是否永远无法与它通信?
我在数据表中读到、 段大小一次必须介于2到32字节之间、并且必须是2的倍数。 如果未完成、则器件处于未知状态。
然而、编程指南建议器件支持块或者2字节至512字节。 我的初始尝试批处理/脚本使用的块大于32。
你能谈谈这个未知的状态吗?是否有办法恢复呢? 我相信这可能是我要解决的问题。
我现在使用的脚本只有32字节的块。
无法访问 USB 转 GPIO。