This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65386001Q1EVM:不支持触发模式

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298742/tps65386001q1evm-trigger-mode-not-supported

器件型号:TPS65386001Q1EVM

您好!

将所述 EVM 与 Blackbird GUI (TPS65386xx-Q1-GUI_internal)配合使用、我将 看门狗模式设置为触发、而不是 Q&A (默认值)。 执行该操作时、Q&A GUI 元素将被删除、仅保留窗口设置。 可通过寄存器读回来确认 GUI 设置正确无误。

但是、我在 PMIC (GPI1或 GPI4)的 W_IN 输入上看不到任何活动。 GUI 看起来应支持触发模式、但 EVM UC FW 不输出看门狗信号。 是这样吗、还是请我做错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    器件专家将在下周结束。 敬请期待下周早些时候的答复。

    此致、

    Niko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kier:

    由于保密协议的限制、此产品不在公共论坛中讨论。 您能否与您的现场团队合作将此信息发布到内部论坛?

    同时、我正在调查您的问题。

    此致、

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    好的、谢谢。 联系我们的 FAE。