Other Parts Discussed in Thread: LM2675, LM43601
主题中讨论的其他器件: LM43601
您好
我对处于负稳压器模式的 LM2675有疑问、数据表中指出此稳压器可以使用此稳压器。
我们有两个使用此稳压器的可调版本 LM2675-ADJ 的电路,配置为-5V 和-12V。
不过、应用手册:
https://www.ti.com/lit/an/snva022e/snva022e.pdf
讨论了如何使用 LM267X 系列生成负电压。
因此、必须使用电容器 Cc 来稳定右手零点、该值必须<=100uF、Cc 必须小于 CIN。 Cc 应小于 CIN 的因数是多少? 25%、50%?
上面应用手册中的图6提供了12V 至-5V 的设计、其中 CIN 的总电容为45uF、而 Cc = 22uF、因此在本例中仅小于0.5*Cin。 在示例中、由于 Cc 上没有极性指示器、所以电容器看起来是陶瓷电容器(虽然没有提供详细信息、并且 Cc 被规定为低 ESR、尽管没有给出 ESR 值的建议)。
环路响应看起来是预先设计的、并且(相当)元件范围很宽。 数据表提供了建议的 LOUT 和 COUT 值的表格。 但是、数据表中没有关于相对于 Fsw 或所用元件的交叉频率的详细信息。 应用手册中说了设计该器件后对稳定性的测试输出波形没有帮助:一些响应和稳定性的预告指示要好得多。
在 Web-Bench 中看起来不支持负稳压器。
与使用固定-12和-5V 部件生成负电压相比、LM2675-ADJ 有问题吗?
提前感谢您对本问题的回答。
此致