This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:基于输出电压范围的 ROFF 尺寸

Guru**** 2812185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298567/tps92515-q1-roff-sizing-based-on-output-voltage-range

器件型号:TPS92515-Q1

大家好、

看看数据表和计算器工具中的 ROFF 计算、我对 ROFF 大小有几个问题。

如果我们具有固定输入电压、我们应该针对最大或最小输出电压情况确定 Roff 值吗? 或者、我应该尝试调整 ROFF 的大小、使其在工作输出电压范围的中点具有标称"关断时间"?

此外、我还看到过几个地方建议在 Vcc 和 ROFF 之间添加一个二极管(例如: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571195/tps92515-q1-shunt-dimming-coff-connection?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps92515)、此时使用矩阵管理器。 我们为什么要这样做呢? 如果使用矩阵管理器、我们必须做到这一点吗?

谢谢。

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、  

    如果输出电压固定、则可以使用目标频率设计关断时间。  

    如果输出电压有所不同、则还可以计算最大频率和最小频率(请参阅图12)。 最大频率为 Vo = Vin/2、当 Vo 远离 Vin/2时频率会降低。  

    不需要 VCC 和 ROFF 之间的二极管。 它不会阻塞任何东西、因为 COFF 电压(<=1V)始终远低于 VCC。