This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ALLCEVM150:周期电流限制与最小占空比大小和故障触发点判断有关

Guru**** 2812235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298605/ucd3138allcevm150-cycle-current-limit-is-related-to-the-minimum-duty-cycle-size-and-fault-trigger-point-judgment

器件型号:UCD3138ALLCEVM150

当我使用 DPWM2模块和比较器 D 触发逐周期电流故障时:

DPWM2的设置为:

在开环状态下、将 MODE 设置为正常模式、周期值以及事件1、2、3 并将4个值更改成了10,000,500、4,500,5500和9500

将从启动到结束的消隐时间 A 设置为100 (400ns)

比较器 D 的设置为:

将比较阈值设置为100 (1.95V)并将比较器连接到 DPWM2

 CBC 的设置为:

CBC_ADV_CNT_EN 设置此寄存器1以启用 CBC、将 CBC PWM AB EN 设置为1、将 CBC_MAX_COUNT 设置为4 (将连续 CBC 触发的最大数量设置为4)、如果超过 CBC_MAX_COUNT、则将 CBC_FAULT_EN 设置为1、并降低 DPWM。

我得到这个波形:

CH1 (黄色波形):表示 DPWMA 的输出波形

CH2 (蓝色波形):表示比较器 D 采样的电压

CH3 (红色波形):表示 DPWMB 的输出波形

不同的触发点对波形具有不同的影响、我对这些波形有一个疑问:

如果使用 DPWMA 的下降沿作为触发点、最多3次触发后 DPWM 波会降低、但我在 Settings (设置)中将4次连续触发设为降低 DPWM 波、因此 CBC 的触发点在哪个时刻?

当我将模式更改为多模式时、我将消隐时间 B 的开始和结束设置为100、将消隐时间 A 的开始和结束设置为125、并设置 DPWMA 和 DPWMB 的占空比、以便在由 CBC 触发时彼此匹配。 当我在两种不同条件下将触发点设为 DPWMA 和 DPWMB 时、便可得到以下波形:

当触发点在 DPWMA 中时、接下来的输出波形根据 DPWMA 的最小占空比输出、即消隐寄存器 A 开始到结束的值。 但当触发点位于 DPWMB 中时、消隐寄存器 B 的开头到结尾的后续输出波形不受控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了第二个问题。 由于从消隐寄存器 B 的开始到结束设置的时间太短、因此 DPWMB 的最小占空比几乎为否。 当我将从消隐寄存器 B 的开始到结束设置的时间设置为大于 DPWMB 的上升沿时间时、 我们可以发现、DPWMB 的最小占空比等于消隐寄存器 B 开始到结束的时间减去 DPWMB 上升沿时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前五个图像错误。 这是更新后的图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我们将在另一个线程上讨论您的问题。 请允许我关闭此主题。