This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320 OVP 查询

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297554/ucd90320-ucd90320-ovp-query

器件型号:UCD90320

您好!

一位 TI 客户  在其设计中使用了 UCD。 他们面临着一个问题。  12V 是其中一个 卡的输入、用于导出所有负载点电压。 UCD 用于提供电源定序。

在工作条件下、每当12V 电压下降并且一段时间后再次出现时、它们需要使 UCD 缓慢关闭、当12V 电压稳定时、开始重新排序。

基本需要重试超过1次。 可实现 THR GUI 吗? 请让我知道如何做到这一点。

 

 e2e.ti.com/.../TI-Document_5F00_Final.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    仅当所有电源轨都低于 POWER_GOOD_OFF_THRESHOLD 时、重新定序才有效。

    如果在任何其他电源轨达到低于 POWER_GOOD_OFF 阈值之前、任何电源轨都恢复到正常电压、UCD 将不会重新排序。

    请参阅下面突出显示的电源轨、该电源轨未关闭。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您可以 看到 我们在 UI 中附加的代码、 一旦在 rail16 (即12V)上发生 UV 故障、所有电压都将关闭。

    但此处的电源轨状态是顺序关闭、但理想情况下、它应该根据代码关闭。

    如何解决该问题。

    此致、

    杜尔加劳

    9542553882

    高级工程师

    Tejas 网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    序列发生器关闭表示未满足关断相关性。  

    您必须检查哪些电源轨与电源轨7的关闭依赖性

    您的12V 电压是否在导轨7关闭之前恢复得太快?

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 VCC12上的所有电源轨上提供了故障关断从电源。

    这些从器件是立即关闭、还是遵循关断延迟时序?

    反向12V 或电压毛刺大约为50ms。

    此致、

    杜尔加劳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    只有 VCC12 (故障电源轨)可以选择立即执行或延迟。 但 VCC12的从电源轨不能立即关断、它们始终遵循关断延迟。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 tou、

    1.当电源中断150-180ms 时观察、Vcc12观察到 UV 故障。 然后、所有从电压被关断并且重新排序未发生、所有电压为零。

    此时、 UCD 的输入电压约为2.8V。

    我们可以在这里执行什么操作。

    2.在 UV 故障条件下,选择重新定序,立即关断并且不重新启动。

    在 UI 中,禁用了连续重新启动。

    我们希望、如果 BCC12上存在 UV 故障、必须发生从电压轨重定序。 那么、必须考虑哪些功能?

    此致、

    杜尔加·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    1. UCD 的 VCC 低于2.8将使 UCD 停止函数。 请避免这种情况

    2.如上一篇回复中所述,在开启12V 电压之前,你必须确保所有的电源轨都是关闭的。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在第一种情况下、器件进入挂起状态、必须为其提供下电上电。 如果器件进入该状态、是否有办法使其脱离该状态?

    此致、

    杜尔加·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您必须确保 VCC 在任何时候都高于欠压电压。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    UCD 是否有欠压保护?

    UCD 正进入挂起状态、 即使 在 UCD 电压轨正常后也无法将其从该状态中唤醒。

    我们是否具有在 UCD 进入该状态时进行复位的配置?

    此致、

    杜尔加劳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    在恢复电压之前、必须确保 VDD 降至 POR 以下。

    此致

    颐和