This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761EVM:两个可能的电压输出。

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761, LM339A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298015/lm27761evm-two-possible-voltage-output

器件型号:LM27761EVM
主题中讨论的其他器件:LM27761LM339A

根据数据表、Vout 的公式为-1.22*(R1+R2)/R2

其中 VFB 应该介于1.202V 和1.238V 之间(1.22)

因此、我选择 R1=115K 和 R2=499K 来获得 Vout=-1.5V

不过、Vout 会变为-1.5V (VFB=-1.219)或-2.31V (VFB=-1.877)

我已验证 VFB 是否连接到分压器。

我做错了什么?

芯片中的什么内容应该会强制 VFB 达到-1.22、而不是-1.877?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serge:

    这可能是由于 EVM 的 FB 引脚接触不良引起的。 您可以再次检查或重新焊接装置吗?

    您使用的输入电压是多少?

    您是否还能分享电荷泵输出电容 CPOUT 和 VOUT 的示波器快照?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您解决我的问题。 请允许我澄清一下情况。

    实际上、我们成功测试了评估板(EVM)并决定在我们的电路板上"复制"设计。  2个电路、其中一个具有-5V 输出电压、另一个具有-1.5V 输出电压。 两种情况下的输入电压均为+5V。  

    EVM 板的设计已分两个阶段整合到我们的卡中:

    第一相使用钽电容器(不建议在数据表中这样做)。  用于-5V 输出的应用;由于钽电容器的 ESR 较大、生成的电压为-4.26V。  应用于-1.5V 输出、产生的电压-1.48V (尽管存在钽电容器:ESR 大、但性能仍然足够好)。

    使用陶瓷 X7R (极低 ESR)而非 X5R 电容器的第二个相位。  应用生成的-5V 输出-4.77V (足够好)。  1.5V 的应用在加电时生成+0.77V 或-1.5V。 先前声明的值是在-1.5V 输出上无负载的情况下完成的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ToTI_5F00_1.docx

    这是您请求的范围输出。  我还添加了原理图。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serge:

    感谢您提供信息和示波器截图。 在示波器屏幕截图中、输出错误、即使 CPOUT 电压也错误。 CPOUT 只能是-VIN、并且集成 LDO 的导通晶体管将 VOUT 连接到 CPOUT。 可能还有其他一些元件连接到该电源轨、漏到 VOUT 电源轨的+ve 电压。 您是否能够物理断开此导轨上的所有部件、以便在 C912后不会有其他部件?

    您是否还能在电路板上共享 LM27761的布局? 散热焊盘是否连接到 PCB GND?  

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这是有趣的,我有类似的教,就像你做。  我切断了逆变器的负载、测量到+ve 约为+1.66V。 这是由于连接到(4) LM339A 的 GND 引脚及其相关的去耦电容器。

    因此、请回答以下问题:

    当所有器件都工作时、正电压(+ve)将被直流/直流逆变器(VOUT)的输出覆盖、对吧?

    是否需要接地二极管钳位来抑制+ve、直到直流/直流逆变器赶上?

    Ve 是否会损坏直流/直流逆变器?

    请参阅随附的文档。 该图稿也包含在内。  正如您将看到的、直流/直流转换器的散热焊盘连接到 PCB GND。 请注意、有一个内部 GND 平面(以及一个内部电源平面等)。

     e2e.ti.com/.../ToTI_5F00_2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serge:

    请在下面查看我的答案:  

    当所有器件都工作时、正电压(+ve)将被直流/直流逆变器(VOUT)的输出覆盖、对吧?

    [/报价]

    当输出为+ve 时、LM27761可能无法正常启动。 此外、如果+ve 电源能够提供更多电流、LM27761也可能受电流限制

    是否需要接地二极管钳位来抑制+ve、直到直流/直流逆变器赶上?

    [/报价]

    是的、最好在 GND 之间添加一个肖特基二极管。 请参阅下面的

      

    +ve 是否可能会损坏直流/直流逆变器?
    [/quote]

    它可能会损坏。 能否使用全新的 LM27761单元尝试二极管实现?

    此致、

    瓦伦

    [/quote][/quote]