This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:充电器检测

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295572/bq76942evm-charger-detecton

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76942

您好!

想要检查是否可以将 EVM 配置为检测充电器并打开 FET、以便在不发送任何命令的情况下进行充电?

此致

拉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    该器件应检测到连接的充电器、并自动从睡眠或关断模式转换到正常模式。 然后、除非出现故障或发出使 FET 保持关断状态的主机命令、否则 FET 应处于导通状态。

    您能否分享您如何测试此文件以及.gg 配置文件?

    此致、

    马克斯·韦博肯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您的答复。

    我尚未收到用于测试的 EVK。 实际上、我的终端应用如下所示。

    1. BQ76942芯片连接 MCU

    2.当不使用电池组时,FET 将被关闭  

    3.打开电池输出时,将使用开关,由 MCU 检测并打开 FET/电池组  

    4.在关闭模式下(FET 关断)、CAN BQ76942在无需 MCU 发出任何命令的情况下开始充电。 或者、是否可以感应到任何警报以检测充电器的插入并且 MCU 可以导通 FET 以完成充电器路径

    此致、

    拉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    由于 PACK 端子连接充电器而导致 LD 引脚上的上升沿(应通过10k 连接到 PACK+)将自动唤醒器件。 如果在使 FET 保持关断状态时没有故障、则 FET 应能够在没有 MCU 信号的情况下导通。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您的答复。

    根据 ME、LD 引脚在两种情况下将变为高电平:

    当电池存在且 FET 开启时(放电路径)

    2.连接充电器时。

    这对我来说是一个真正的问题。 我需要在关闭 MOSFET 并插入充电器后测试充电情况。 您能否指导我完成需要在 EVK 中进行的任何设置?

    此致、

    拉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    我不确定我是否完全理解您要在什么条件下进行测试。

    如果 MCU 已命令 FET 关断、则必须使用另一个命令重新打开 FET。 如果器件处于睡眠模式或关断模式、并且 MCU 不命令 FET 关闭、则当充电器电压上拉 LD 时、器件将自动唤醒并启用 FET。

    这不是你看到的吗?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您的答复。 很抱歉、我的查询不清楚。

    我的最终产品要求如下:

    1.从装置中取出电池组时,应当关闭金属氧化物半导体场效应晶体管金属氧化物半导体场效应晶体管(电池插入检测是独立的电路,表示电池是用在产品中或用在产品外)

    2.一旦连接充电器,我需要开始充电。 MOSFET 将按该周期导通。 此时、我是否可以向 MCU 发出指示已连接充电器的警报?

    3.断开充电器后、FET 会关断

    4.整体思路是电池组连接器在未插入最终产品时不应获得电压  

    希望上述用例很清楚。

    我想从您那里获得的另一条建议是:

    我在定制电路板中使用的是 BQ7694202器件。 我正在使用 REG1作为外部 MCU 的电源、它应该一直导通。 希望我在没有任何配置的情况下获得3.3V 电压

    此致、

    拉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    由于 MCU 需要 REG1开启才能运行、因此不能选择关断模式。 幸运的是、除了仍然启用的寄存器之外、DeepSleep 模式与 SHUTDOWN 模式类似、但是进入 DeepSleep 的唯一方法是通过 MCU 的命令。 这需要设置 Settings:Configuration:Power Config [DPSLP_LDO]= 1才能使寄存器保持开启状态。

    该器件包含睡眠模式、如果测量的电流低于用户指定的阈值、该器件会自动将 DSG FET 置于源极跟随器模式、并且还可以根据设置关闭 CHG FET。

    如果 MCU 能够检测到电池被移除、它可以发送命令以进入 DEEPSLEEP 模式、并且两个 FET 都将关闭。

    当器件检测到连接了充电器时、它将自动从 DEEPSLEEP 模式唤醒并进入 NORMAL 模式、并重新启用两个 FET。 器件退出 DEEPSLEEP 模式时不会出现自动警报、但 MCU 可以监测0x00:CONTROL Status ()[DEEPSLEEP]位以确定器件是否处于 DEEPSLEEP 模式。

    同样、该器件需要 MCU 检测到充电器是否取消连接、并将器件置于 DeepSleep 模式、否则当测量的电流低于阈值并且未完全关闭 FET 时、该器件将仅进入 SLEEP 模式。

    我强烈建议通读 TRM以了解有关不同工作模式及其相关设置的更多详细信息。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您的答复。 将遵循提供的详细信息。 如果我有进一步的疑虑,我会回来的。

    此致

    拉杰