This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 PACK+的输出电压限制为52V 左右。

Guru**** 2589065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296475/bq76952-bq76952-the-output-voltage-of-pack-is-limited-to-around-52v

器件型号:BQ76952

您好

采用 BQ76952的客户设计中、当16节串联电池电压高于52V 后、PACK+的输出电压限制为大约52V。

此时、CP1的升压电压也从11V 下降到低于1V。

此时、CP1的升压电压也从11V 下降到低于1V。 DSG 和 CHG 被外部切断、PDSG、PCHG 和 MOS 之间的连接也是如此。

将电容增加到2.2uF 没有任何变化。 在 NORMAL 模式和测试模式下、初始化后、CP1的电压在启用 FET 前仍接近11V、在启用 FET 后降至1V 以下(电池电压高于52V 时)。

原理图如下所示:

请帮助检查它。
谢谢
星形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    似乎电荷泵正在过载。 通过查看原理图、我看不出任何会导致此情况的东西。

    为了检查是否是可能的电路板/元件故障、您能否在启用 FET 时测量 CHG 和 DSG 引脚上的电流消耗?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、麦克斯韦  

    感谢您的答复。

    LD 和 PACK 引脚电压约为52V。

    屏幕截图如下:

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您能否在 FET 开启期间在示波器上捕获 CP1电压的波形以及 DSG 和 CHG 引脚电压?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、麦克斯韦

    感谢您的答复。

    CP1电压变化模拟电池电压从46V、52V 到58V 10.8V->4.5V->1V 的变化。

    DSG 电压:模拟电池电压46V->52V->56V 的变化。

    CHG:模拟电池电压46V->52V->56V 的电压变化。

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    很抱歉、沟通有误。

    您能否在通道1上的 CP1电压、通道2上的 DSG 引脚电压和通道3上的 CHG 引脚电压的每个 BAT 电平下捕获单个波形。 FET 导通过程中、应捕获波形、并显示在 FET 导通时 CP1的电压如何下降。

    从这些波形中我可以看到 DSG/CHG 引脚电压被钳位在~56V。 您可能需要检查 D36是否处于击穿状态(可能暂时将其移除)以及 D35是否已填充以及是否处于击穿状态。  

    此致、

    马克斯·韦博肯