This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:验证 NTC 功能

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293406/bq25120a-verifying-ntc-functionality

器件型号:BQ25120A

您好!

我们正在使用 BQ25120A、并且希望启用 NTC 功能、以限制对电池的充电。

我们希望将充电温度范围设置为0至45°C。

这意味着 RCOLD 应为 0°C、RHOT 应为 45°C。

我们使用的是器件型号为 NTCG103JX103DT1 的 NTC:

https://product.tdk.com/en/search/sensor/ntc/chip-ntc-thermistor/info?part_no=NTCG103JX103DT1

在0和 45°C 时、我们根据器件型号的 RT 表获得以下 NTC 值:

根据这些 NTC 值并使用另一主题中提供的 TS 计算器、我们收到以下值:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/534324/bq25120---ntc-resistor-divider-formulas/2325087#2325087

使用计算出的 RHI 和 RLO 值、我们使用了以下配置:

https://www.digikey.com/en/products/detail/te-connectivity-passive-product/CPF0201B41K2E1/14007003

https://www.digikey.com/en/products/detail/te-connectivity-passive-product/CPF0201B24K9E1/14006959

不过、经过测试、我们的24mA 充电电流甚至不会一直下降到60°C

1) 1)如何正确配置此电阻网络以实现正确的功能?

2) 2)我在计算器工具中使用的值是否错误?

3)是否需要启用固件设置才能实现正确的 NTC 功能?

4) 4)是否是 NTC 选择的问题?  是否需要增大 β 常数?  我看到过此主题:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290652/bq25120a-ntc-management/4895596?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq25120a%20ntc%20beta#4895596

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    我将验证您 计算出的阈值、并在明天与您联系。

    以及其他问题。

    1.您的电阻配置正确、分压器上拉至 VIN。

    2.这是我将在其他计算中验证的结果。

    3.不,默认充电器值应允许 TS 行为正常。

    4. NTC 的 Beta 版适用于正常配置、但我必须仔细检查更严格的0-45C 限制。

    作为一个快速的附加问题、您能否验证几个温度点的 TS 电压以验证我们是否获得了正确的电压?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您的跟进。

    我们将进行一些电压测量以验证一些温度点的 TS 电压。

    我们明天将提供这些信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    根据提供的配置和您提供的 NTC 信息、这应该适用于0 -45°C 温度窗口。 我将验证不同点的电压以及 VIN、以便确认 TS 处的电压是否正确。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    请查看我们阅读的 VIN、充电电流和不同电压电平:

    https://drive.google.com/file/d/13tWW3h_xtQ66r9c2E-EOL3SjWajzO2ya/view?usp=drive_link

    如需完整的图像和参考资料、请参阅此处的文件夹:

    https://drive.google.com/drive/folders/11HlzD2Dp05vsNT2T58_J1P6BFoeQdzeT?usp=sharing

    您是否能够查看这些结果并确认预期行为?

    谢谢!

    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

     根据您提供的温度值、测得的 T 似乎位于正确的区域。 我已经注意到、对于您的输入电压、会有明显的振荡。 这是否符合您的应用的预期?

    当温度高于45°C (VTS 低于0.72V)时、您能否共享该器件寄存器值?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    是的、我们的系统正在通告 BLE、因此我们确实每隔几秒看到一次电流消耗峰值。  这是预料之中的。

    参考寄存器值时、您指的是 BQ25120A 的寄存器、对吗?

    是否有您希望这些值访问的特定寄存器?

    谢谢!

    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    没错、是 BQ25120A 值。 我对 REG00、REG01和 REG02特别感兴趣、

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您的反馈!

    我们将在明天为您提供这些价值观。

    谢谢!

    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    对延迟回复深表歉意。

    在室温下、我们读数如下:

    REG00:x41

    REG01:X00

    REG02:X08

    我们尝试将温度一直升高到53°C (660mV)、但寄存器值未发生变化。

    您能否对此提供见解?

    谢谢!

    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    根据 REG02的0x08、TS 功能似乎可能已禁用。 它可通过设置 REG02的位7来启用。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    非常感谢您的反馈!  这确实使充电停止。

    以下是充电停止和恢复的快照:

    https://drive.google.com/file/d/1jyKhhmducL2WHONdWdE346JB9MG8AWZM/view?usp=drive_link

    下面是一个有关它与温度探针的实际应用视频:

    https://drive.google.com/file/d/1WNjEwBlfYossEpT-oxLN6k47ghUvAlPV/view?usp=drive_link

    我们在以下条件下记录了 REG002的寄存器值:

    X88在室温下

    xA8在大约48C 时-->这是否为 V_HOT?

    xe8在大约45C 时-->这是否为 V_warm?

    您是否能够确认这些寄存器值是正常值?

    我们注意到充电停止和恢复时的温度不同。  在本例中、充电在48C 时停止、但系统必须一直冷却到45C 才能恢复充电。  这是否可以防止迟滞?  在哪种情况下、充电会在一个温度值下持续打开和关闭?

    根据我们的设计要求、我们希望充电温度在45C 而不是48C。  我们设计的电阻网络确实 使用45C 作为基准值、这个45C 似乎用于充电恢复温度?  我们应如何将充电停止温度电阻网络设置为45C?

    谢谢!

    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    这些是正确的寄存器值。

    没错、每个阈值的电压都具有1%的 VIN 电压迟滞。

    当发生截止时、您能否在48C 确认 TS 电压、以及此时 VIN。 我想确认发生这种情况的 VIN 百分比、以确定如何调整电阻器网络。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您的确认!

    我注意到、在48C 时 TS 电压大约为760mV。

    在48°C 时、VIN 约为4.79V。

    请告知、这些测量是单独进行的、而不是从同一连续读数开始。

    您可以参考以下图片:

    https://drive.google.com/drive/folders/1fJrQ62elVDc39zCe6ZNjHTVXpAPjJrA0?usp=drive_link

    我确实注意到 TS 和 VIN 都似乎"饱和"、并在48C 以上变为一条直线。

    在低于48°C 时、它们会像以前一样返回噪声更大且振荡更多的波形。

    谢谢!

    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    振荡与"饱和"可能是充电开始和结束的结果、因为在您的应用中似乎具有一些振荡、这将通过分压器影响 VTS。

    为了将截止温度从48C 降低到45C、您必须略微增加 R1电阻。 由于 IC 的容差以及电阻容差、很难精确地得出一个准确的值。 我建议测试几个不超过26.5k 欧姆的电阻器值、以确定哪个电阻器最适合您的应用。

    更改此电阻也可能会更改低温截止点、因此我建议对该条件以及电阻值进行测试、以确保也处于可接受的范围内。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您发送编修。

    查看可用值、我们订购了 25.5k、26.1k 和26.7k 电阻器进行测试。

    一旦它们到达、我们将看到哪个值与45C 截止点最接近。

    只是为了确保-您提到了增加 R1电阻、但您可以参考这篇文章随附的原理图中的 R11、对吗?

    这是 RHI、不是 RLO?

    谢谢!

    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    没错、我在原理图中的意思是 R11、RHI。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳