This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985A:关于可靠性数据

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296348/lp2985a-about-reliability-data

器件型号:LP2985A

高支持团队。

无法通过以下链接获取 LP2985AIM5-3.6/NOPB 的可靠性测试数据。

我是否可以查看 LP2985AIM5-3.6/NOPB 的可靠性测试数据?

此致、

宇太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yutaro、  

    您指的是什么链接?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Juliette

    很抱歉、我忘记包含该链接
    链接如下。

    https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800

    此致、

    宇太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yutaro、  

    我可以安排一位产品工程师、但是除了网络上的数据外、您还需要哪些数据:

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Juliette:

    显示的可靠性数据适用于 LP2985AIM5-3.3。
    LP2985AIM5-3.6/NOPB 的可靠性数据是否与 LP2985AIM5-3.3相同?

    如果相同、我们将使用 LP2985AIM5-3.3的数据。

    此致、

    宇太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、汤太郎

    我会核实并告知您。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaro 您好、

    从产品:

    "LP2985AIM5-3.6/NOPB = LP2985AIM5-3.6/NO = LP2985AIM536NO  

    事实上、如果客户要求提供质量参考、则  可以使用可用的 LP2985AIM5-3.3和/或 LP59AIM5-5.0质量总结"

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢您的回答。

    此致、

    宇太郎