This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:如果经常通电/断电、TPS54821是否会损坏?

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298078/tps54821-is-tps54821-broken-if-frequently-power-on-off

器件型号:TPS54821

您好!

我们正在考虑对 TPS54821的 Vin 开/关使用继电器。

频繁打开/关闭电源时、TPS54821是否会损坏?

我们需要"慢启动"功能、因此这通常是

需要 VIN 开/关。

我将向您展示参考电路图、

如果您能给我一些建议、那将会很有帮助。

よろしくお願いいたします。

吉澤駿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shun:

    1. TPS54821在通电/断电频繁的情况下不会发生损坏。 但是、您的电路可能有问题、您无法将 TPS54821器件用于此应用。

    2.从原理图可以看出,输出电压为14.8V。 输入电压为16V、占空比约为90%。 存在违反 BOOT_PH UVLO 阈值电压的风险、该阈值电压通常为2.1V。 请参阅数据表中的第7.4.7节。 如果分离输入电压,则必须提供 Vin >16+4=20V。 因此、由于 Vin 引脚的绝对最大额定值为20V、您可能会对 TPS54821进行阻尼。  

    3.请为您的应用寻找其他器件。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南锡-圣

    感谢您回答我的问题。

    在我们的应用中、我将使用低于12V 的输出电压
    因为我将调节 VR1。
    所以我认为我不会违反
    " BOOT_PH UVLO 阈值电压、典型值为2.1V"

    但还有其他可能的原因、
    使用的是电容器、
    在这种情况下、如果我进行电源/关闭、会损坏 TPS54821?

    此致。

    吉泽顺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shun:

    1.如果您的输出电压低于12V、则 R6应为10欧姆(不是2.2k)、以进行电量消耗 测量。   

    PWRGD 绝对最大电压为6V、R4应该上拉至5V 或低于电压。 非16V

    3.如果使用继电器控制输入电源的开/关操作,必须确保 PVIN 引脚电压低于17V 作为数据表第6.3节中建议的最大工作电压。 由于20V 是此器件的绝对最大电压、因此在通电/断电期间、确保在任何条件下都不会出现电压尖峰>17V 或20V。 否则、器件会损坏。  

    4.我建议在加电/断电时控制 EN 引脚而不是 PVIN。  EN 引脚的绝对最大电压为6V。 因此、3.3V 或5V 是良好的控制信号。 继电器很大、您可以考虑使用光耦合器而不是继电器来控制 EN 引脚。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南锡-圣

    我会将控制更改为使用 EN 引脚进行上电/断电
    我将遵循您的建议、并重新设计电路。

    感谢您提供的宝贵建议。