This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431B:TLV431B 是 IEC 61800-5-2的 A 类还是 B 类?

Guru**** 1540770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TLV431B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296914/tlv431b-tlv431b-is-type-a-or-type-b-of-iec-61800-5-2

器件型号:TLV431B
主题中讨论的其他器件:TLV431

尊敬的团队:  

客户 想要获得其应用的功能安全认证。  

他们目前在其应用中使用 TLV431BQDBZR。因此 、他们想知道 TLV431是 IEC61800-5-2规范中的 A 类还是 B 类。

我知道类型 A 是不可编程类别、类型 B 是可编程类别。  

根据我们的器件所属的类别、TUV 等验证器所请求的文档会有所不同。

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们针对 TLV431有何应用? 符合汽车级标准 的 TLV431BQDBZRQ1包括更多符合  AEC Q100标准的资质。  

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TLV431BQDBZRQ1

    类型 A 子系统具有明确定义的故障模式、其中确定了故障条件下的行为、并且有足够的故障数据来声称已满足故障率。 相反、B 型子系统是更复杂的子系统、其中未完全定义故障模式、无法完全确定故障条件、并且没有足够的数据支持满足故障率要求。

    由于该器件的所有故障模式并非都由 TI 定义、因此客户需要在其应用中测试此器件、以确定其应用特定的故障模式。  需要执行此操作以确定系统是 A 型还是 B 型。

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、  

    感谢您的评论。  

    具有 STO 功能的客户应用电机驱动器。  它们使用 TLV431提供 OV 检测功能。  因此他们此时无法更换器件。  

    客户询问 TLV431是可编程 IC 还是不可编程 IC、以确定其应用是 A 型还是 B 型。

    我认为 TLV431B 是不可编程 IC。 请告诉我您对双重确认的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、TLV431没有数字可编程电路。  

    谢谢。

    沃尔特