This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS768-Q1:TPS76801-Q1可以输出低于1.2V 的电压吗?

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298480/tps768-q1-can-tps76801-q1-output-a-voltage-less-than-1-2v

器件型号:TPS768-Q1

TI 人很好

我的客户使用此可调节版本的 LDO 来输出1.2V 的电压。 但是、由于电阻精度问题、分压电阻器的设置电压可能约为1.15V~1.18V。 客户想知道此类输出中是否存在隐藏的危险和风险?

我还看到、我们的内部基准电压为1.1834、当我们的外部设置小于基准电压时会发生什么情况?

我认为、如果输出电压继续低于基准电压、导通 MOSFET 将继续增加导通程度、最终输出电压将稳定至1.1834V 的基准电压、而输出不会低于基准电压。 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 由于在公式中添加了反馈电阻器的1个值、输出电压不能小于 Vref。 您不会看到 Vout 小于 Vref 的这种情况。 电阻器精度的偏差应该不会有任何问题。  

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    谢谢!

    乔什·纳查西