This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IPTC017N12NM6、IPTC019N10NM5、IPTC014N10NM5、TI's P2P 解决方案

Guru**** 2383340 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299458/iptc017n12nm6-iptc019n10nm5-iptc014n10nm5-ti-s-p2p-solution

主题中讨论的其他器件:CSD19536KTT

您好!  

敬请推荐 TI 的 P2P 方案、非常感谢!

  1. IPTC017N12NM6
  2. IPTC019N10NM5
  3. IPTC014N10NM5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    谢谢咨询。 TI 不为这3款器件提供任何 P2P FET。 封装为 TI 未提供的 PG -DSOP-16。 列表中的第一个 FET 是120V N 沟道器件。 TI N 沟道 FET 仅适用于最大100V BVDSS。 其他两个 FET 为100V、分别具有非常低的导通电阻1.9mΩ 和1.4mΩ。 TI 的最低导通电阻100V FET 是 CSD19536KTT、它是 D2PAK 封装中的2.4mΩ 最大值、不是 P2P。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用