This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:PSM 中的纹波电压波形不一致

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297814/tlv62585-inconsistent-ripple-voltage-waveform-in-psm

器件型号:TLV62585
主题中讨论的其他器件:TPS62A01

大家好!

请查看下面来自我的客户的问题/原理图/示波器截图并进行评论。

此致

乌埃利

-------------------------------------------------------

我们使用两个级联 TLV62585P 生成3.3V 和1.2V。 请参见随附的原理图。 3.3V 降压转换器在 PSM 下运行。 (Iout = 50mA)我们有多个安装了相同 PCB 版本和相同元件的原型、但我们会观察到不一致的纹波电压波形。

大约一半的原型显示了一致的纹波电压、峰值为50mVpp。 (请参阅随附的测量值 NormalRipple.jpg、红线)

另一半显示了不一致的纹波电压、具有100mVpp 和非常奇怪的波形。 (请参阅随附的测量值 StrangeRipple.jpg、红线)

我们使用各种前馈和输出电容值进行了测量。 没有明显改善。

有任何关于如何获得更一致的纹波电压波形的建议吗?

此致、

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ueli 您好!

    感谢您与我们联系、  

    两个共享波形的测量设置是否相同?

    我建议使用"尖头与桶"方法 来测量纹波以获得更好的设计结果-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛 以获得更高的准确性。

    您是否尝试过执行换用测试?

    让我知道您的输入。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Moheddin

    感谢您的答复。
    两个波形的测量设置相同。 我已将非常短的导线焊接至输出电容器 C503。 示波器探头通过小钳位连接。 (GND 和3V3)测量环路很小。 我还尝试了您的链接中提到的"尾纤"方法。 结果相同。

    我已将 TI TLV62585P 从"良好"PCB 更换为"不良"PCB。 其结果是之前共有波形的混合:这个奇怪的波形仍然存在、但是出现频率较低。

    我想不同 PCB 之间的变化行为是由 TI TLV62585P 的轻微容差、周围组件的容差以及负载电流的细微变化引起的。

    我们是否可以在原理图中进行更改、以降低转换器产生容差的可能性并实现更一致的行为?

    (BTW:如果我将3V3的负载增加5 -7mA、所有 PCB 均可正常工作。 但这显然不是可接受的解决方案。)

    此致、
    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速更新:我已经在"不良"PCB 上安装了 TI TPS62A01DRL。 现在、纹波电压看起来没有问题。
    这些信息可能有助于为 TLV62585P 找到更稳定的解决方案。

    (TPS62A01计划成为第二源。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian

    感谢您提供信息。

    观察到这种 Vout 纹波的典型负载电流是多少?

    您是否尝试过增大负载电流并检查纹波?

    我想这是因为器件处于从 PFM 到 PWM 的过渡阶段。 您能给我提供一下出现这种异常纹波行为点3.3V 器件的电感电流、SW 电压吗? 请将 Vout 纹波、SW 节点电压和电感器电流绘制在一个图中、以便于进行分析。

    谢谢。此致、

    Moheddin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是您请求的图表:
    第一张与以前提供的图片具有相同的时基。 从图中可以看出、虽然我们必须环入电流探头、但行为仍然与我们之前看到的非常相似。

    所有其他图显示了一些时基不同的情况。

    如果您需要其他设置的更多图、请告诉我。

    平均负载电流约为50mA。 将负载增加5 -7mA 可改善输出电压纹波。 但对于热性能而言、这并不是真正可接受的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Adrian:

    感谢您提供所需的图。 似乎器件处于 PFM 模式、而不是处于转换 阶段。  

    我刚刚查看了您的原理图、发现您使用的是2.2uH 电感器。 但 TI 已 针对该器件评估并推荐了1uH 电感器。

    原因可能是稳定性问题、您能否尝试使用 电感器的建议值。

      

    同时、您还能共享布局文件吗?

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Moheddin
    感谢您的反馈。
    由于手头没有合适的1.0uH 电感器、我并联焊接了两个2.2uH 电感器。
    电压纹波现在看起来更佳、并且在所有经过测试的 PCB 中更一致。
    我将重新设计、订购新组件、然后重新执行所有验证测量。 我很乐观您的建议会成功。
    我想我们现在可以结束这个问题了。 如果问题再次出现、我将进行报告。
    谢谢、此致、
    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    很高兴听到这个消息。  

    如果您没有任何其他问题、请通过单击  已解决

    谢谢。此致、

    Moheddin。