This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203EXT:LMZ14203EXT - EN 引脚功能

Guru**** 2640445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203EXT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298944/lmz14203ext-lmz14203ext---en-pin-function

器件型号:LMZ14203EXT

我正在处理一个设计、我使用  LMZ14203EXT 来生成3.3V 电压轨。

此功率 IC 具有 EN 引脚、当此引脚上的电压在上升时超过1.18V 时启用输出电压、而当 EN 引脚上的电压在下降时低于1.09V 时禁用输出(由于90mV 迟滞)。

我可以观察到一些现象。 如果 EN 引脚上存在电压干扰并且电  压在40-50 us 内恢复、则3.3V 输出保持稳定。 但如果干扰约为100us、则3.3V 输出端出现电压降级。

我在这里要问的问题是、输出对 EN 引脚状态做出反应的反应时间是多少?  或者 EN 引脚禁用输出所需的最小脉冲宽度是多少。

谢谢。

桑基特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sanket、

    没有用于定义 EN 抗尖峰脉冲滤波器时间的规范。 得到的结果与我得到的结果是一致的。 我通过将函数发生器连接到 EN 来测试了器件、大约~80us 是负脉冲何时关闭器件(在满载时)的极限值。

    此外、这还取决于负载上传送的电流大小。 当我移除负载时、VOUT 需要一些时间来降级、等到负载降级一点点时、VOUT 会重新启动、因为它再次启用。

    请根据您的设置验证器件的性能是否符合您的应用所需的规格。

    谢谢。

    安德鲁