This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:无输出、VBUS 上无充电

Guru**** 2586665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291138/bq25672-no-output-no-charge-on-vbus

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件: BQ25792EVM

您好!

我有一个 充电器设计 、标有14A90Z8。 如果在155ms 后在未连接电池的情况下施加 VBUS、REGN 在2V 时打开、并在额外的85ms 后关闭。 它执行该操作7次、中间为500ms、然后停止。 在 SYS 上没有输出。 当我插入电池时、SYS 上有输出、而当施加 VBUS 时、电池不充电、REGEN 上没有输出。 附件仅为 VBUS 上的原理图和 REGN 行为。 电池为4S 、VBUS 为24V、但在16V 至23V 之间进行了测试。  您能告诉我原因可能是什么吗?

顺便说一下、我看到一个线程表明 bq25672的系列有故障、您能否验证一下这一行为是否与此无关?

 

谢谢。

托马什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    充电器检测到某种故障、并在7次启动尝试后进入 HiZ 模式。  除了防止热插拔输入电压> 15V 或4芯串联电池组造成损坏外、我在原理图中未看到任何明显的问题。  我怀疑由于输入插接时的振铃高于30V 或电池插接时的振铃高于20V 而损坏了 IC。 最新数据表中提供了在 VBUS 处添加输入缓冲器和在 BAT 处添加 TVS 二极管以防止损坏的建议。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    出厂时焊接存在问题、但现在、rgen 启动并保持在5V 电压、但我在 SYS 输出端仅看到2V、并且在使用电池的情况下、它仍然无法为其充电。 有什么建议吗?

    此致!

    托马什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    SW1或 SW2上是否有开关波形?  您可以读取状态和故障 I2C 寄存器吗?  

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在 SW 引脚上没有任何波形、保持稳定的2V。现在、我无法读取寄存器、我倾向于解决 PCBA 问题、即热插拔导致 IC 损坏。 我将添加保护功能、更换 IC、然后从那里进行故障排除。

    谢谢。

    托马什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  保持发布。  我现在将关闭该请求单。  它将在几周内锁定、因此您可能需要输入新帖子。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您能否告诉我您是否有推荐的特定 TVS 二极管、或者其参数至少是? 我注意到 TI 网站上的数据表建议在电池正极线路上使用一个电容器。 这是旧版数据表吗?

    此致!

    托马什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    如果安装了外部 shipFET、可使用 BATP 上的电容器代替 TVS。  以下链接提供了 TVS 二极管的教程。

    瞬态电压抑制器教程和应用(apogeeweb.net)

    简而言之、您需要一个 VBR <=20V 的 TVS 二极管。  BQ25792EVM 原理图显示了一个  

    它有点过分,但对于4S 应用很好。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的建议。 使用 DigiKey 的新并添加保护后、对 IC 进行充电和供电、但电池在15.2V 下的充电电流约为90mA。 我稍后会进行故障排除、但有什么想法、为什么会如此?

    此致!

    托马什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomaz、

    您能否读取状态寄存器和故障寄存器、同时启用 ADC 并读取所有 ADC 通道?  我可以从这里帮助进行调试。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    附件是寄存器、让我知道您的想法。

     e2e.ti.com/.../register-values2.csv

    谢谢。

    托马什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    寄存器显示了充电器处于收尾电荷状态、即 V (BATP)= BATREG。  充电器的 BATREG 寄存器设置是多少? 另外、ADC 通道全部为零。  是否可以在 REG0x2e[7]= 1中使用 EN_ADC 位重新运行?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在前面的阅读中、电池在被关闭时断开连接、很抱歉。 这一次它已连接并启用 ADC。

    e2e.ti.com/.../register-values-with-Bat4.csv

    此致!

    托马什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    充电器报告 IINDPM 限制了输入电流、但对于 ADC 值没有意义:

    如果您将 VBUS 短接至 PMID、充电电流是否增加?  如果是、则 VBUS 和 PMID 之间的 FET 和电流检测放大器可能会因输入热插拔而损坏。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    VBUS 和 PMID 短接根本不会增加电流。  

    此致!

    托马什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    您是否所有电路板/IC 都只有一个?  如果是多个、在发生这种情况时、您可以向我发送 SW1和 BTST1的示波器屏幕截图吗?

    此致、

    杰夫