This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:支持 PoE 标准

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295135/tps23730-poe-standard-support

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件: TPS23880

您好!

我的客户正在测试他们使用 TPS23730设计的 PD 电路板。

PSE 板将使用商业产品。

802.3bt 电路板和 POE++电路板之间的连接是否存在差异?

802.3bt 和 PoE++之间是否存在规格差异?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    感谢您联系我们。

    我会在2至7个工作日内回复您。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    感谢您的耐心等待。  

    PoE++与 802.3bt 不完全相同。

     如需了解更多相关信息、请查看 TI 培训视频标题"TPS23880处理不符合标准的高功率 PD (UPoE、PoE++和 POH)"、网址 为 https://www.ti.com/video/series/power-over-ethernet-poe-training-series.html

    在6类(65W 和60W)下、PoE++ PSE 功率可能略高于 BT PSE。  此外、TPS23730热插拔的电流低于1.2A、所以将 TPS23730与 PoE++ PSE 一起使用应该是没有问题的。

    此致、

    帝昂