海量专家
我试着了解 CFF 计算、但我有一些问题、需要您的帮助
数据表中的公式如下:我的输出电容:66uF,VREF=1V,Vout=3.3V,RFBT=100K,chip 2MHz , 从150mA 到3A 的负载电流

我的 CFF 结果:低于31.97pF
并使用 Webench 在"SAFETY_FUNC_CFG 寄存器"表中
因此、我扫描下方网络仿真中的 CFF 值、
Cf=30pF GM:19.36 PM:90.75 交叉频率:44.6k
Cf=33pF gm:18.8 PM:91.75交叉频率:41.93k
Cf=56pF gm:16.21 PM:84.16 交叉频率:71.21k
CFF=68pF GM:15.46 PM:76.93 交叉频率:80.02k
Cf=100pF GM:14.29 PM:64.66 交叉频率:90.81k
我的意思是、这些 CFF 值似乎没有来自 PM/GM/CrossFreq 的 oberserve 的稳定性问题。
问:为什么这样的均衡设置? 有什么我误解或忽略来自设计的内容?
我是否应该注意到 Cff 值较大的情况? 某种工作条件下工作?
专家可以帮助我从这个吗?
(我知道它会通过增加交叉频率来增强瞬态响应。 这也是我们的目标。)
随附参考文档、谢谢!!
e2e.ti.com/.../CFF_5F00_Evaluation-and-Performance-Optimization-of-Fully-Integrated-DC_2D00_DC-Converter.pdfe2e.ti.com/.../slva289b_5F00_CFF-Com.pdf