This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:TPS54821

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298931/tps54821-tps54821

器件型号:TPS54821

您好!

我想 为一种高电流(5-6A)最大8A 应用使用 TPS54821 IC 从6V 生成-3V。  

为此、我已经订购了 TPS54821-EVM-0049。 我想使用此 EVM 来检查-3V 是可以实现的、并进行一些测量。  

但为了做到这一点、因为一些分立式电容器将以-3V 为基准、我需要检查 GND 和-3V 是否会短路。  

我有两个问题要请教您  

1-)我找不到 EVM 的布局设计您能将布局分享给我吗?

2-)您认为是否可以通过分离一些接地来在 EVM 上生成-Vout?

3-)如果是、您还可以提供有关我如何做到这一点的建议吗?

此致

BERT CAN OTO