This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:EN2和 AD 混淆

Guru**** 2540620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298518/bq51050b-en2-and-ad-confusion

器件型号:BQ51050B

你(们)好!

我目前正在设计无线充电器 、使用直接连接到电池的 IC。

单个电源为无线电源(无外部交流适配器、无 USB 等)。

我想知道 EN2和 AD 引脚、但是数据表和参考设计手册均未帮助我了解相关内容。

根据数据表引脚功能表、将 AD 连接到 GND、因为我不使用 AD 功能。

EN2使用100k Ω 电阻器连接到 BAT 引脚、因为我将其视为 IC 的"主使能"。 考虑到我的电池组具有200k 的内部下拉电阻和2.6V 的欠压锁定、这仍会生成至少1.73V 的使能电平。

但这会消耗大约12µA (= 3.7V /(100k + 200k))的电池电量。

我是否必须将 EN2连接到 BAT?

我看到了将 EN2和 AD 同时连接到 GND 的设计-我不知道具体的工作原理。

谢谢、

迈克尔