This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:打开内部并联 NMOSFET 的窄瞬间的持续时间是多少

Guru**** 2389770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624, UCC27524
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298074/ucc27624-what-is-the-duration-of-a-narrow-instant-to-turn-on-the-internal-parallel--nmosfet

器件型号:UCC27624
主题中讨论的其他器件:UCC27524

您好!

  内部并联 NMOSFET 与内部上拉 PMOSFET 并联时、典型的短暂导通持续时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    它实际上不是一个设定时间、而是由电压决定的。 随着输出电压增加、NMOS 的 Vgs 减小、最终完全关闭。  

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

        内部 NMOSFET 导通时其栅极端子的初始电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    这取决于驱动器的架构、不同驱动器之间可能会有很大差异。 例如、与 UCC27624不同、UCC27524具有"栅极电压升压"块、您可以在数据表中看到。

    这个确切的数字可能是我们不应该公开分享的,因为它对我们来说是重要的知识产权。 但是、我有一些信息可以帮助您实现最终目标。

    1. 如果是对称驱动器(例如5A/5A)、则 T=0时的上拉电阻可能非常接近下拉 NMOS 的电阻。 因此、您知道有效电阻的起点和终点(数据表规格)、因此可以在两者之间进行一些插值。
    2. 米勒平坦区域通常在~4-8V 左右、这是产生开关损耗的最重要时间、因此我们将设计为确保在此期间有效电阻较低。

    谢谢。

    A·M·