This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:引导序列后切换 GPO1

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298023/tps65219-toggling-gpo1-after-boot-sequence

器件型号:TPS65219

您好!

我想使用 TPS65219上的 GPO1控制外部稳压器的 EN 引脚、以便根据引导顺序对下游负载下电上电。

我想确认、在引导序列后切换 GPO1的合适方法是通过 I2C 写入 GPO1_EN、并且这会实时生效。

谢谢。

基兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kieran:

    正确。 IC 上电后、您可以发送 I2C 命令以手动使能处于活动状态的 GPO1 (寄存器0x1E 位0 = 1b)

    如果需要、您还可以使用寄存器0x22位0 = 1b 来在待机状态下手动启用 GPO1。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James! 这会将其清除。